This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225A 输出上电 UVLO 延迟的最大数据

Guru**** 2504745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079595/ucc21225a-the-max-data-of-power-up-uvlo-delay-to-output-of-ucc21225a

部件号:UCC21225A

尊敬的先生:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21225a.pdf

在 UCC21224A 数据表 第7.5节“加电 UVLO 延迟输出”中, 它只是列出了加电 UVLO 延迟输出(40US/50US)的典型数据, 现在客户希望知道最大值。您 可以与我共享它吗?

 此致,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    感谢您联系 E2E!

    VDD 的斜坡率通常会影响延迟。 因此,如果有这样的规范,就很难提供一个可扩展到每个客户场景的最大值。 考虑到这一点,我们发现大多数客户都满足于典型的规范。

    请告诉我,在这个主题上还有什么可以帮助的。

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivia,

    您能否解释这一延伸到客户情景的最大价值? 您可以看到 ,我们的竞争对手可以在他们的数据表中提供这些信息。

    此致,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    感谢您的澄清。 让我们在电子邮件线程中跟进此事!

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔