This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:TPS7A84

Guru**** 2513685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079359/tps7a84-tps7a84

部件号:TPS7A84

我们购买了日期代码为 year21 week05 (2105)和 MSL Level 2的部件#TPS7A8400ARGRR。 但是,MSL 级别在2021年9月发布的日期表中显示为级别1,,而在2017年2月发布的数据表中显示为级别2,那么,您是否可以帮助告知我们 MSL 级别是否已更改? 任何文件都可以证明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维维您好,  

    在 TI 授权来源之外购买的半导体产品 (包括通过经纪人,独立分销商或在线市场(有时称为“灰色市场”))可能是假冒的或不可靠的。 此外,TI 不为在其授权来源之外购买的半导体产品提供保修范围或客户支持。

    为了最好地帮助这种特定情况了解这些部件是否为真实部件,请将其提交 给假冒 团队(链接)。  

    此外,数据表的第2页显示了修订历史记录,这看起来不像是一个有记录的更改。  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,mckyla,您能帮您检查 MSL 级别是否已更改? 高级吗?谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,维维维,  

    同样,零件的 MSL 级别没有改变。 如果有 MSL 级别更改,数据表第2页将注明。 如果没有正确的 MSL,我会将此信息发送给假冒部件团队以验证部件。  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mckyla,您能否向我发送电子邮件,我向您发送了产品型号 TPS7A8400ARGRR 的不同版本和 MSL 级别的数据表,我无法通过此插入链接上传图片,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mckyla,您能否向我发送电子邮件,我向您发送了产品型号 TPS7A8400ARGRR 的不同版本和 MSL 级别的数据表,我无法通过此插入链接上传图片,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mckyla,您能否向我发送电子邮件,我向您发送了产品型号 TPS7A8400ARGRR 的不同版本和 MSL 级别的数据表,我无法通过此插入链接上传图片,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维维,  

    我们不会在 E2E 论坛上发出电子邮件。  

    要上传照片:单击"插入",然后单击"图像/视频/文件",然后单击"上传"按钮(颜色为灰色),从此处选择要上传的文件,然后删除预设尺寸(不应列出任何数字)并将照片对齐到左侧。  

    如果这仍然不起作用,请尝试将照片类型更改为.PNG  

    谢谢你,  

    麦克基拉