This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:警告消息,BQ27421的兼容性问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079353/bqstudio-warning-message-compatibility-issue-with-bq27421

部件号:BQSTUDIO
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

你好。

客户端当前 遇到软件 bqstudio 问题。 他们正在使用(似乎受支持的) bq27421燃油表参考。

请参阅随附的消息。  当他们尝试使用此 IC 参考设置软件时,会出现此错误消息。 他们计划使用 bqstudio 更彻底地研究和配置 IC,但这种引用似乎不受支持(尽管据说它在 bqstudio 页面上)。

他们正在使用 bqstudio 的测试版本。 对此是否有任何支持?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    I2C 连接很可能不正确,或者 bq27421未通电。 选择窗口的屏幕截图可能提供更多线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的反馈。 从客户处获得以下信息:

    “作为第一次使用 bqstudio 的用户,我只是立即启动了该软件,希望我能了解该软件及其要求,并进行必要的设置。 我还不知道 IC (目前嵌入到我们的 Proto 板中)如何通过 I²C 连接并通过 bqstudio 进行配置。”

    客户 希望在软件中了解所有这些信息,但从您的回答中猜测,如果 IC 未连接,则无法启动,这是正确的吗?

    感谢您的指导。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    如果主板未连接,则 会出现错误和警告。 客户可以忽略它并浏览软件。