This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:压降补偿和 EDV 参数

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078573/bq78350-r1-voltage-drop-compensation-and-edv-parameters

部件号:BQ78350-R1
“线程: GPCCEDV”中讨论的其它部件

您好,  

我使用 bq78350-R1来管理用于微型移动应用的10S 电池。 我想问一下 bq78350-R1的气体测量算法。 目前,我正在使用 EDV 气体测量法。 我发现的问题是,每当负载使用大量电流(长期高达12A)时,EDV2的 SoC 校正会在通过3200mV 时发生, 但当蓄电池放松时,由于电压降,电压恢复到大约3500mV,SoC 变得不准确。  

我想知道将[EDV_CMC]位设置为“1”并使用 CEDV 气体测量算法是否可以解决此问题,以及它在补偿电流消耗和压降方面的准确性。  

另一个问题是: 是手动设置 EDV0 EDV1和 EDV2值,还是在编程 ChemID 时随附这些值,因为在我的情况下,我为我的细胞编程了 ChemID,但没有更改默认 EDV 值。这种方法是正确的,还是应该使用 SLUA924手动设置这些阈值 应用程序报告。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aymen,

    使用补偿(设置 EDV_CMP =1)应该有助于您看到的行为。 否则,设备将使用固定 EDV 值,这将导致在电流负载较高或温度较低的情况下提前达到 EDV2 (这两种情况都使电池电压较低)。 补偿是根据您在仪表中设定的 CEDV 参数执行的。 “使用 BQ78350-R1”应用文档中的“气体测量”一节介绍了确定这些参数的过程。 本文档还介绍了 ChemID 的使用方法(它不会影响 EDV 值)。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt,我尝试设置 EDV_CMP 并使用12A 放电,修正发生在33.5V,而我将 EDV2阈值设置为3200mV
    e2e.ti.com/.../Log_5F00_decharge_5F00_12A.log 

    以下是放电日志,如果您能帮助我找到一种使 SoC 修正尽可能准确的方法。  

    谢谢你

     e2e.ti.com/.../discharge_5F00_log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aymen,

    使用补偿时,仪表会根据温度和负载电流自动计算 EDV2值(请参阅日志文件中的 PendingEDV 列)。 当其中一个电池电压达到 PendingEDV 电压时,SOC 变为7%。  

    您是否已完成设定 CEDV 测量参数的过程? 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 气体测量部分。 这需要收集6个放电日志文件(超过2个电流负载和3个温度),并使用 GPCCEDV 工具确定您的 CEDV 系数设置,这些系数设置应加载到数据闪存中。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    我认为这些参数应该包括在我编程的 CHEMID 中。 情况不是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,化学 ID 不同。 它仅用于在设备重置后从电池电压值估算 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢:)