This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:支持设置 CBC

Guru**** 2763505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079438/ucd3138-support-setting-up-cbc

部件号:UCD3138

专家,

我很难遵循编程人员手册中的所有正确步骤来设置从 ADC 输入路由到 DPWM0的 CBC。 有人能提供我需要的命令清单。

我对订单的假设是:
1.设置补偿
2.设置 Faultmux
3.打开 CBC 启用
DPWM 模块需要什么东西,封堵? 我目前只在正常情况下使用 DPWM0进行降压拓扑。

下图是我如何设置原型。

请提供任何解释或帮助。 CBC 似乎在整个编程手册中被分割,因此很难跟踪表单开始到结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽力为您提供一份完整的要设置的位字段列表,但不保证。  在 UCD 上,您可能有时需要搜索丢失的位字段。   

    FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_EN = 1;//全局启用 ACOMP 功能
    FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_D_therh = CBC_therh;//为电流感应 CBC 点设置阈值电压
    FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_D_POL = 1;//设置为在电压高于阈值时触发-这是默认值
    FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_D_SEL = 0;//设置为使用 D 阈值作为 D 比较器-也是默认值

    FaultMuxRegs.DPWM0CLIM.Bit.ACOMP_D_EN = 1;//使比较器 D 限制 DPWM0上的电流
    FaultMuxRegs.DPWM1CLIM.Bit.ACOMP_D_EN = 1;//使比较器 D 限制 DPWM1上的电流

    Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.CBC_PWM_AB_EN = 1;//使 CBC 支持 DPWMA 和 B
    Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.CBC_ADV_CNT_EN =1;//启用 CBC 也需要

    Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.CBC_PWM_AB_EN = 1;//使 CBC 支持 DPWMA 和 B
    Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.CBC_ADV_CNT_EN =1;//启用 CBC 也需要

    我同时输入 DPWM 0和1,但如果需要,您可以输出1。  但我认为如果你有 CBC 你想把一切都关起来。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊恩,

    这应该为我节省大量时间。 我的目的是中止 PWM 循环但不关闭(应将其置于恒定电流模式)。 我想感知这一事件,并将其发送给我的另一个系统控制器以处理排序。 计划立即尝试。

    谢谢,

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis,您必须使用故障状态和中断寄存器中的 ACOMP_D 位来查看 CBC 是否处于活动状态。  DPWM 没有位指示 CBC 处于活动状态。  有 FLT_CBC 位,但当您将 CBC 用作故障时会使用这些位,这意味着它将在连续出现指定数量的 CBC 后关闭 DPWM。  这与不同的设置不同。   

    我建议您只轮询故障状态寄存器中的 ACOMP_D 位,不要使用中断。  如果确实使用了该中断,请在收到 ACOMP_D 中断时立即将其禁用。  如果它保持过电流,它将继续中断每个切换周期,这可能会使您锁定在中断中。   

    请注意,如果负载为 CBC,电压可能会下降。  这将导致 PID 中的集成商尝试恢复电压。  CBC 会有效地断开过滤器的反馈路径。  如果电流降级,您 可能会超出 Vout 限值,然后 PID 才能调整。