This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:剩余容量问题的百分比

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078809/bq34110-percent-of-remaining-capacity-issue

部件号:BQ34110
“线程”中讨论的其它部件: GPCCEDVGPCCHEM

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户将 bq34110作为电池电量的外部监控器放在电源板上。 电池,电源板和充电器是分开的。

当外部充电器为蓄电池充电时,仪表指示剩余电量百分比在0之前一直在下降,如果仪表被重置,剩余电量将变为1735。 4052满容量,剩余容量为43%。

但设计的容量是10000mAH,客户希望知道 为什么会出现这样的偏差。 此外,在充电继续的同时,剩余容量的百分比随着时间的推移慢慢下降,直到0。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    客户是否运行了 GPCCEDV 工具? 听起来仪表配置不正确,严重误解了 SOC/SOH。 以下是该工具的指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf 

    让我知道他们是否这样做了。

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    [引用 userid="492703" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1078809/bq34110-percent of -remaining -capacity-issue/3994505#3994505"]客户是否运行 GPCCEDV 工具?

    没有,他们没有运行 GPCCEDV 和 GPCCHEM 工具。 这两种工具是否必须运行?

    此外,由于 bq34110是系统端的电量计,充电器仅在充电时连接到电池,充电电流不会通过采样电阻器。 是否不会监控 bq34110? 充电时,这是否不是仪表的准确充电?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    他们应该运行该工具,原因是该工具提供了计算算法用来确定 FCC 的 CEDV 值。 听起来客户看到的 SOC 问题与此相关。  

    对于第二个问题,我认为没有仪表看到充电电流将导致问题。 CEDV 算法确实会特别关注放电的结束,但它仍然使用库仑计数来计算剩余容量。 我认为这将很难像现在这样工作。 我认为有必要将仪表连接到组件上,以便仪表始终通电并能看到充电情况,或者实施不同的解决方案(如显示器)。 我认为,如果需要的话,仍可以使用量表,但这将需要一些额外的努力。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    谢谢!

    他们所使用的系统与下图类似。 bq34110是否识别系统中的充电,而系统中的电池上有一个专用连接器,用于连接充电器以根据 bq34110的 EVM 板进行充电? 充电时剩余电量是否不准确?

    此外, 是否需要 GPCCHEM 工具和 Chem ID?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切里,你好

    请参阅图像中的“负载”块是如何连接的? 这就是您的客户应该如何连接充电器以查看充电电流。 问题是充电器的负极未连接到包装针脚上,而是连接到本图中的 BAT 上。

     

    正如您所看到的,EVM 的 BAT 连接基本上就是这种情况,唯一的真正区别是感应电阻器包含在环路中。 当然,我知道,如果这是可拆卸组件,可能无法连接 Pack——就像这样。 电量计在充电过程中会起作用,因此如果没有这些信息,它将无法知道剩余电量。 在这种情况下,我认为量表不会提供很好的信息。

    至于 GPCCHEM,理论上可以避免这样做,但如果您想要准确的测量,强烈建议您这样做。 您可以手动更改 CEDV 参数,但除非您进行了大量测试和试验(这可能比使用工具更费力),否则准确度可能很低。 这款 GPCCHEM 本质上是 CEDV 仪表的 CHEMID,因此您无需同时执行这两项操作。 因此,为了清楚这些名称可能会引起混淆,您的客户只需要执行我在第一份回复中发送的 PDF 中所述的测试,该 PDF 是为 GPCCHEM 提供的。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.