请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5060-Q1 “线程:TPS4811-Q1”中讨论的其它部件
嘿,团队,
我的客户需要在系统自诊断后打开 N-FET,并且能够在系统检测到故障时将其关闭。 工作电压范围为6V 至30V。 我们需要一个能够在 RDSon 不超过1毫欧姆的情况下进行200A 的设备。
不需要电流测量和 UVP 等功能。 我们认为充电泵可能适用于此启用/禁用功能。 我们在 TI 尚未找到一台能够正常工作的设备。
最佳
Dajon McGill