This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22904:此器件的最大接点温度是多少?

Guru**** 2538910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078633/tps22904-what-is-the-max-junction-temperature-of-this-device

部件号:TPS22904

您好,

此设备的最大连接温度是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    最大连续负载电流为500mA,RΘJA  Ω 为 192.6°C/W, 接通电阻为400mΩ Ω,最高环境温度为85C。  

    通过使用此选项,您可以通过以下方式得出最大结点温度:

    这将为您提供大约100C 的最大结温。

    此致,
    蒂莫西·洛根