This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:通过 LDO 测量电池电压:旁路/直通选项?

Guru**** 2513895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079677/tlv717p-measure-battery-voltage-through-ldo-bypass-pass-through-option

部件号:TLV717P

大家好,团队

客户希望通过 LDO 测量电池电压。 为此,他们正在寻找具有旁路或直通的 LDO,以避免读数错误。 我们是否有支持此功能的 LDO?

输出电压= 3.6V

输出电流< 20mA

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,  

    您能否分享更多有关此应用程序的信息? 您是否希望延长电池寿命?

    使用运算放大器或直接探查蓄电池以测量其电压更常见。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edgar,

    这是一个能量收集装置。 因此,他们需要保持材料明细表/负载较小,以延长电池寿命。 是否存在此类 LDO?

    谢谢你,

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,  

    我们有一个博客讨论如何使用 LDO 延长电池寿命,但是,它确实需要使用电压探测器和 FET,我们没有一个具有此功能的 LDO。

    以下是指此应用的线程:“使用 LDO,电压监控器和 FET 延长电池寿命

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔