This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:LM2936QDT-5.0/NOPB 印刷电路板温度,输出短路情况

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079605/lm2936-lm2936qdt-5-0-nopb-pcb-temperature-in-output-short-ckt-condition

部件号:LM2936
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我们正在其中一个项目中使用 LM2936QDT-5.0/NOPB。 我们还没有收到该部件的 PCB。 同时,希望检查我的 PCB 温度计算,同时使设备处于输出短路状态。

输入电压:24V。

短路时输出电压:0V

板载系列保险丝的转台限值:100mA。

功耗:24V*0.1A= 2.4W。

热关闭温度:160C。

Theta Jb= 1.6C/W

外部环境温度:最大50c

PCB 温度处于故障状态:160C-2.4* 1.6=157C。

据我了解,如果我必须保持这种故障状态,我必须使用大于等于175C 的 PCB Tg。

请确认我的计算。 我应该使用29.7C/W 代替1.6C/W 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         如果您希望使用 PCB 温度来估计接线温度,   请在计算中使用接线板热阻 θJB (等于29.7ºC μ/W)。 请注意,此参数 随 主板布局的不同而有很大的差异 ,数据表中提供的值是在部件安装在 JEDEC 标准高 K 主板上时计算的。

         这种方法要求 绝大多数热量通过 IC 底部通过环形冷盘流入测试板。 然后,必须在模具旁边准确地设定板温。 有关此过程的详细信息,请访问 :https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

         通常情况  下,连接到环境电阻 θJA 是一种更容易估算连接温度的方法。 TMB = 50ºC 时,接点温度 TJ = TMB + θJA *PD = 50 + 50.5*2.4 = 170ºC。 这超过了建议的工作接线温度。 但是,通过遵循一些良好的布局规范(在此处详细讨论:www.ti.com/.../slvae85.pdf),可以将 θJA 降低 30%至40%。 我强烈建议这样做,以确保接线温度不超过125ºC º C。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里坎特

    感谢你的回复。 我正在尝试评估当设备在输出处发生意外短路时 PCB 的热程度。

    添加到我之前的问题:

    1.内部短路保护限值为最小65mA,最大250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维,

             您可以使用 接线板热阻  θJB 来选择 PCB。 但是,我强烈建议您的主板布局允许高效散热,因为在您的测试条件下,设备很容易在 PCB 加热之前就会遇到热关机问题。 在热关机时连续操作设备会降低设备性能。 我不确定我是否会看到问题,但是的,设备的额定输出电流为50mA,内部短路保护限制的最小值为65mA,最大值为250mA。 最好设计最坏情况下功耗的设置。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特