This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3873:C51电容

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078906/lp3873-capacitance-of-c51

部件号:LP3873

大家好,团队

我们的客户曾使用 LP3873ESX-3.3/NOPB。

  是否可以在下面的 C51中插入10uF 陶瓷电容器,以便在+5V 上升边缘和+3.3V 上升边缘之间提供延迟?

它们是否应该注意电容等问题?

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu - San,  

    这个问题似乎没有图像,但是,我会确保电容器的额定电压更高,以避免任何降额。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar-San,

    谢谢您的支持。

    我担心如果/SD 针脚上升速度慢,如果信号有噪音,输出可能会抖动。 /SD 引脚是否有施密特触发器输入或类似的内容?

    哦,我忘了附加图片。 下面是电路图。

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu - San,  

    感谢您分享电路图。  

    你知道你期待什么噪音吗? 如果只是几毫伏,我看不出这是个问题。  

    预定的转弯时间是多少? 我看到125人。 本设备的接通延迟为25us,您的接线端=100kOho*10uF=1。

    关于施密特触发器,这是我们较旧的设备之一,需要进行一些挖掘才能获得更多信息。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar-San,

    我没有与客户核实噪音水平,但似乎有几毫伏电压不会是问题。

    我将与客户了解目标的启动时间。

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu - San,  

    感谢您的验证。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔