This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:REF102BU

Guru**** 2814055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079144/ref102-ref102bu

部件号:REF102

需要零件 REF102BU 的引脚描述。 需要使用编号为2和6的引脚清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉克什米  

    输入中的引脚2 (11.4V -36V)和引脚6的输出与通信引脚4有关。 请浏览 数据表第6页上的安装和操作说明部分。 如果你需要进一步澄清,请告诉我。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针脚3和8如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉克什米  

    请勿连接主板上的针脚3。  

    您可以将1uF 电容器放在引脚8上以减少参考噪声。 请参阅数据表第7页的可选降噪部分。  

    此致

    Trailokya