This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210EVM:R3的用途是什么?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079947/tps40210evm-what-is-the-r3-for

部件号:TPS40210EVM

您好,

根据数据表,CSS si 连接在 SS 引脚和 GND 之间以调整软启动。
但是,EVM 具有附加的串联电阻器 R3 (10Kohm)。
R3的用途是什么?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺-桑,您好!

    在这种情况下,R3被用来对软启动时间进行更好的调整。 电容器值从一个值到另一个值的步长相当大,而电阻器的步长更小。 因此,如果您想要一个介于两个电容器值之间的时间,可以通过这种方式进行调整。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    感谢您的回复。
    但是,我不知道 R3如何影响软启动时间。
    关于 R3和 CSS, 您是否有任何方程式或经验法则解释来估计软启动时间?

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺-桑,您好!

    请在数据表中查看此图片:(第 7.3.1章软启动)

    如您所见,软启动盖将由内部电阻器充电。 因此,添加另一个外部电阻器会影响软启动盖的充电曲线。 此外,还描述了通用计算

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    谢谢您的确认。

    此致,

    希拉诺