This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:将电压直接施加到矩形

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078908/bq51050b-applying-voltage-directly-to-rect

部件号:BQ51050B
“线程”中讨论的其它部件: BQ51013B

您好,  

好的,我正在设计一个空间有限的 PCB,用于为单个锂离子电池充电和管理。 该主板将通过无线电源传输和有线 USB 连接充电。 我已经浏览了 BQ51050B 的数据表,并注意到所给出的典型应用示例使用单独的锂离子充电器 IC 并联通过有线连接充电。

我觉得在一个主板上安装两个独立的锂离子充电器 IC 有点奇怪。 我在功能方框图上看到,直插针连接到内部电压和电流调节。 如果我确保交流引脚上没有电压,然后是用于为整流器 FET 供电并对地短路的启动引脚,那么直接将4.5V-5V 施加到该直流引脚上是否可行,而不是使用单独的锂离子充电 IC?

此外,我已经阅读过其他工程师关于其接收器线圈的尺寸/电感的帖子,我知道电感为8uH 的线圈通常是相当低的。 我计划使用这种6.9uH Rx 线圈,因为它的电阻低,表面面积大。 此 Rx 线圈是否适合1A 负载的 BQ51050B?

https://nl.mouser.com/datasheet/2/447/WMRT149A_1-2904211.pdf

感谢你能抽出时间。  

此致,

梅特·凯斯金。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米特,

    为庆祝总统节假日,我们的办公室将关闭。 回到办公室后,我们将于2月23日返回给您。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    感谢您的回复! 我会等待 您的回答。
    祝你度过美好的假期。

    此致,  

    金属  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米特

    遗憾的是,不能选择重新接通电源。  建议查看带外置电池充电器的 BQ51013B,请参阅数据表图48。

    上述线圈是低电感的 TX 线圈,这将是一个问题。  看看 Wurth Electronics  750308103202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,  

    感谢您的回答。

    我将了解采用锂离子充电器组合的 BQ51013B。 我发现了一个非常相似的频谱线圈。 您是否介意验证此线圈是否合适?  

    https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/wireless-charge/wireless-charge/rx-coil-module/catalog/wlc_rx_wr483245-15f5-g_en.pdf

    再次感谢。

    此致,

    金属  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米特

    WR48325-15F5-G 线圈看起来不错,尺寸(48mm X 32mm)不错,L 值(13uH)也不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    谢谢你。