This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067-Load 瞬态测试

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079340/lm5067-lm5067-load-transient-test

部件号:LM5067
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你好,团队

我们计划加载最小和最大负载的瞬态测试以验证 LM5067。 我们如何做到这一点? 有人可以建议吗?

此致

斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯 里坎特,你好,

    感谢您的帮助。 您可以通过切换选项使用电子负载或电阻负载。 我无法理解您到底在寻找什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avishek

    感谢您的回复。 我在下面的屏幕截图中显示了我的示意图。 我们希望在10毫秒内将负载从最小负载(1A)要求切换到最大负载要求(3A)。 最小负载为10ms,最大负载为10ms。 我是否有足够的电容用于所需的瞬态响应?

    此致

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯 里坎特,你好,

    明天我会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯 里坎特,你好,

    这与开关调节器不同。 只要负载电流小于电流 限制阈值,输入电源将提供该负载电流。 与 开关调节器不同,输出电容器在这种负载瞬态中的作用不大。 请对其进行测试并 捕获输入和输出电压以及负载电流波形。