This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:[TPS61236P]有关产品功能的查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079893/tps61236p-tps61236p-inquiries-about-product-features

部件号:TPS61236P
“线程: TPS61236”中讨论的其它部件

您好,TI 支持团队

请咨询客户,以推荐 TPS61236P 产品作为以下产品的替代产品。

- MP3423 /马克西姆

1.它在轻载期间进入 PFM 模式。 轻负载水平是多少? (多少 mA?)

2.如果在实际 EVM 中测量,是否可以在项目1级别测量?

3.数据表根据 EN 引脚的高/低描述了操作。

3-1。 如果输入电压时 EN 引脚过低,电压输出是否为0V?

3-2。 EN 在低电压时始终是真正的断开吗?

请给我一个快速的答复。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    请看下面我的评论:

    1.它在轻载期间进入 PFM 模式。 轻负载水平是多少? (多少 mA?) 1. 它在轻载期间进入 PFM 模式。 轻负载水平是多少? (多少 mA?)

    [WW]请参阅数据表图35-37中的负载调节曲线。 该设备在负载约为0.2A 至0.3A 时退出 PFM。 不同的输入电压,输出电压,电感器值和效率会改变 PFM 和 PWM 之间的阈值。

    2.如果在实际 EVM 中测量,是否可以在项目1级别测量?

    [WW]是的。 客户可以在自己需要的操作条件下检查阈值。

    3.数据表根据 EN 引脚的高/低描述了操作。

    3-1。 如果输入电压时 EN 引脚过低,电压输出是否为0V?

    [WW]如果 VOUT 没有任何连接,例如负载没有泄漏(通过负载到 TPS61236的其他电源泄漏电流),则 VOUT 将通过 FB 电阻器放电到0V。

    3-2。 EN 在低电压时始终是真正的断开吗?

    [WW]是的。

    -文浩