This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:充电器通信问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079572/bq51051b-communication-problem-with-the-charger

部件号:BQ51051B

您好,

我们使用您 的 BQ51051BYFPR 作为 Qi 接收器,在现场进行了超过40.000次脱毛。 该充电器是一种商业型号,由 Chinease 制造商根据基于 ST CPU 的定制解决方案(由制造商设计)生产。

充电器制造商突然改变了其原理图,声称充电器现在“更好”。 实际上,现在充电解决方案基于声波芯片 IP6806,看起来更好。  

不幸的是,系统(充电器+我们的设备)不再工作。

充电过程开始,但几秒钟后就会停止。

如果我们卸下设备的塑料外壳,将两个线圈合上 大约1mm,则系统工作正常,但 在最终配置中,塑料外壳必须是正确的,当然是不工作的。

请注意,对于以前的充电器,我们与以前的充电器有很大的差距,而新的充电器则无法使用。

我们分析了使用 Avid Qi 嗅探器的情况,认为这是一个通信问题。

接收到的数据包用于调节充电 频率,频率会正确变化,我们很快到达0%控制错误阶段,频率大约为159Khz。

通信链路的质量突然下降(1-2秒内),现场丢失。

从分析仪看,我们看到传输的数据包,而 COMM1的形状始终完美,分析仪的 COMM2信号极差, 与它应该是怎样的完全不同。 这种情况发生在射野丢失信号之前。

解除连接后,第一份合同立即再次发出,程序随即开始。 电池最终会重新充电,但我们需要10 - 15小时,而不是通常的2小时。

我们已经看到 COMM1和 COMM2之间的这一差异, 因此我们尝试改变将 COMM2连接到线圈的电容器上的一些东西(下图中的 C4),使其值翻倍,但没有任何改变。

我们想知道您的想法和建议。

谢谢!

安德烈

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea,

    我们正在研究该示意图,并将很快返回给您。 同时,我有几个问题——当你说充电器时——你是指无线电源发射器吗?  

    本产品是用于安装特定发射器,还是您尝试了其他具有相同效果的发射器?  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautham,  

    是的,使用“充电器”,我指的是“无线电源发送器”。

    是的,该设备应与我们与该设备一起销售的特定功率发送器配合使用。

    正如我所提到的,我们没有开发电源发射器,但我们正在购买第三方的商用设备。 我们还开发了一个塑料底座来承载我们的设备:

      

     当充电器制造商更换发射器内的电子元件时,就会出现问题。

    关于 您的问题,我们的设备是否可以与其他发射器配合使用,答案是“是和否”。 设备中的线圈非常小,您需要非常小心地定位手镯。 对于某些 发射器,它的工作效果非常好,而对于其他发射器,您需要小心地对齐它。  

    但是 ,我们最初选择了发射器(制造商更换电路之前),这是非常可靠的,也是因为通讯座将设备强制置于非常特定的位置。

    明天我将发送 与狂热的 Qi 捕获的信息和日志,其中清楚地表明,通信链路会恶化。

    谢谢!

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrea

    我将使用论坛关于此主题的 PM 功能与您联系。