This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:在无线充电过程中,将 EN1从"1"更改为"0"后,输出电压不及#39;t 切换为“高”。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078885/bq51013b-output-voltage-doesn-t-switch-to-high-after-changing-en1-from-1-to-0-during-wireless-charging

部件号:BQ51013B

请问以下情况是否符合预期?

我正在尝试控制输出电压以在无线充电期间打开/关闭,

在以下情况下,我尝试切换 EN1/EN2。

 案例1:00 > 11 (开>关)

 CASE2:11 > 00 (关>开)

然后我发现 Case1可以正常工作,但 CASE2无法工作,输出电压也不会上升。

这种现象是否符合此设备的预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯黑,

    为庆祝总统节假日,我们的办公室将关闭。 回到办公室后,我们将于2月23日返回给您。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柯希

    以上情况将会发生,我已经使用过。

    但问题可能是发射器。  “CASE2:11 > 00 (关>开)”--将发送“结束电源转移充电完成(EPT01)”。  当发射器在这种情况下重新启动时,取决于制造商。  一些装置将通过短按来为 RX 供电,以检查它是否需要更多功率。  其他人在 RX 移动并安装新 RX 之前不会为其供电。

    从 RX 的角度看,设备运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的支持。

    我知道这似乎是由我的发射器引起的,这是 RX 的预期行为。

    我也会尝试使用其他发射器。

    此致,

    柯希