请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ51013B 请问以下情况是否符合预期?
我正在尝试控制输出电压以在无线充电期间打开/关闭,
在以下情况下,我尝试切换 EN1/EN2。
案例1:00 > 11 (开>关)
CASE2:11 > 00 (关>开)
然后我发现 Case1可以正常工作,但 CASE2无法工作,输出电压也不会上升。
这种现象是否符合此设备的预期?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问以下情况是否符合预期?
我正在尝试控制输出电压以在无线充电期间打开/关闭,
在以下情况下,我尝试切换 EN1/EN2。
案例1:00 > 11 (开>关)
CASE2:11 > 00 (关>开)
然后我发现 Case1可以正常工作,但 CASE2无法工作,输出电压也不会上升。
这种现象是否符合此设备的预期?