This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:完整的 IEC62368-3测试报告

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079241/tps25947-the-full-iec62368-3-test-report

部件号:TPS25947
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

有一项请求要求获得 TPS25947的 IEC623668-1认证。

一位客户要求提供完整的 IEC62368-3测试报告。
您需要签署 NDA。 我通过以下应用简介联系了 E2E。
https://www.ti.com/jp/lit/an/slvafb9/slvafb9.pdf

请告诉我必要的信息和确认项目。

我无法向您提供详细的客户信息,但这是一位日本客户。

此致,
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!

    感谢您的帮助。 让我检查一下这一点,并返回给你。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!

    您可以要求客户联系 TI 当地销售团队或 FAE 吗? 它们可以帮助进行 NDA 流程。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    感谢你的回复。
    我会联系当地销售人员或 FAE。


    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!

    正在关闭线程。 如果有任何进一步的疑问,请告诉我。

    此致

    库纳尔·戈尔