This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:输出噪声太大

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079628/tps63802-too-much-noise-on-output

部件号:TPS63802
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

我们在设计中使用 TPS63802,并在输出上遇到巨大噪音。

示意图:

布局:

布局中几乎没有错误,我们将较小的电容器放置在远离 IC 输入和输出的位置,这些点将在下一个布局中修正。 下一层完全接地。

输入电压为3.8伏,输出电压为3.3V,TPS63802处于三个周期的降压-升压操作中。

我使用探针尖端和探针接地弹簧尽可能短(仅几毫米)捕获了正确的探针设置的输出波纹。 波纹电压仅为20mV 左右,这非常好,但如以下屏幕截图所示,高速噪音很大:

输入处也有噪音,但幅度只有一半。

我尝试在 IC 的引脚6和10附近添加100nF,但它没有帮助。

请发表评论意见。 这种噪音来自何处,我们如何减少? 这种巨大的噪音与我们的射频天线耦合在一起,导致了不良的灵敏度性能。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Pham,

    这很可能不是产生噪音,而是探头和噪声源之间的一些耦合,例如在传导环路切换过程中的高频/分频信号。

    我认为您可以发现,这种噪音的振幅将随不同的输出电流而变化

    以下是一些建议

    • 使用 comxial 电缆,但不要使用探头
    • 测试点应与输出盖的距离相同

    实际上,我认为输出容量的布局还不错,不需要重新布局。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    感谢您的快速响应。

    我确实问自己,这实际上是一种噪音,或者只是一种从切换到探头连接的耦合。

    我还没有尝试使用同轴电缆,下面是我如何进行探测的:

    以下是一些观察结果:

     ——噪音随负载电流而增加,就像您所说的那样。

     输出波形跳到 PCB 的另一侧,我也会听到噪音,幅度更小,但那里存在。

     如果我将输入电压增加到4.2V,让 IC 以降压模式运行,噪音就会消失。

    所以我想知道发生了什么。 应该在三个周期降压-升压模式下进行一些重切换,如果是与探头的开关噪声耦合,那么该噪声也可以耦合到附近的其他电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Pham,

     如果我将输入电压增加到4.2V,让 IC 以降压模式运行,噪音就会消失。

    正确的是,在降压模式下,高 di/dt 回路离探测距离很远,因此会更好。

     我认为你不需要担心这种噪音。 噪音源和其他电路之间的耦合系数应该非常差。它取决于距离,方向和区域。你关于环路的布局足够好。

    此致