This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:dev_err_cnt 寄存器

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077777/tps65381-q1-dev_err_cnt-register

部件号:TPS65381-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

 大家好,团队

关于 dev_err_cnt 寄存器,当发生错误时,它将累积。 重置后,它是否恢复为0或保留原始计数值?

如何理解图中所示内容? SPI OWERWRITTEN 访问是否也会导致计数增加?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已将此事指派给相应的工程师,他们将在星期五之前返回给您。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    只有在未写入 sw_lock 命令时,设备处于诊断状态时,设备才能写入 DEV_ERR_CNT[3:0]。 否则,MCU 无法更改 dev_ERR_CNT 位字段中的值。 这些位仅在 NPOR 事件期间重新初始化。

    所有这些信息都可以在每个寄存器说明顶部的“初始化源”和“控制器访问”字段中找到。

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能理解,只要不关闭电源,通过重写程序就不会改变寄存器的值,换句话说,重写程序后读取的寄存器值是否能反映写入新程序之前的寄存器状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    我不知道你在问什么。 无法通过设备上的 CANWU 引脚写入任何内容,您是指 SPI 吗? 您还能澄清该计划的含义吗?  

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,莱恩,

    很抱歉,我没有在这里清楚解释,重新编程是指 MCU, PMIC 为其供电。  数据表显示初始化源:NPOR。 我要确认的是,只要不中断电源,登记册的值在任何情况下都不会改变。

    有些应用程序和测试信息在这里不方便,我已经通过电子邮件将其发送给您, 希望您能花点时间回复,谢谢