This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:能否将 Pack 端燃油表安装到系统板上?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079803/bq27411-g1-can-a-pack-side-fuel-gauge-be-placed-onto-a-system-board

部件号:BQ27411-G1
“线程”中讨论的其它部件:BQ27Z561

系统 板上是否可以安装 Pack 端燃油表(如 BQ27411)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave,

    它不是为系统侧设计的,这是基于 ROM 的仪表,因此,如果断电,在操作过程中学习到或保存的任何内容都将丢失。 这将需要一个 MCU 来重新上传这些值,主要是用于 Ra 和 Qmax。

    如果仪表连接到不放松的电池上,这可能会导致测量问题。如果我们不知道以前的历史,我们可以计算出错误的 SOC。 我建议使用一个基于闪存的仪表(如 BQ27z561),从技术上讲,此功能不受支持,因此应采取预防措施(如我提到的,仪表假定 POR 电压放松)

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒