This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PCIe 核心和 phy 功率的 LDO

Guru**** 2444180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52, TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078273/ldo-for-pcie-core-and-phy-power

“线程”中讨论的其它部件:TPS7A52TPS7A7001

大家好,在下一个设计中 ,我需要为 SOC 中的 PCIe 接口创造安静的动力。

要求如下:

第一个电源

必须是 LDO

Uin1 -切换器输出,我可以将电压设置为降低 LDO 电源所需的任何值

Uout1-0.75V

Iout1 -1.8A

需要反馈针脚

良好的准确度(如果可能,1%包括负载和线路),快速瞬态良好 PSRR (我在 Uin1上使用铁氧体,因此不需要超低 PSRR)

第二个电源

必须是 LDO

Uin2 -切换器输出,我可以将电压设置为降低 LDO 电源所需的任何值,CAN (必须)与 Uin1不同

Uout2-1.8V

输出电流-0.8A

需要反馈针脚

良好的准确度(如果可能,1%包括负载和线路),快速瞬态,良好的 PSRR (我在 Uin2上使用铁氧体,因此不需要超低 PSRR)

希望这两种情况下都能使用相同的 LDO,以简化制造/采购。

感谢所有的帮助——谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    了解 TPS7A52。 它几乎适用于两种情况,但最小输出电压为0.8V,而不是0.75V。  

    对于另一个, TPS7A7001 可能是唯一的选项,因为需要输出电压。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    TPS7A7001似乎具有广泛的准确度,TPS7A52更接近此路由,因此我找到了 TPS7A8401A。 看起来完美匹配,你知道这一匹配是否有任何缺点吗? 我在任何地方都找不到可供购买的产品,您是否能够确认 TI 是否计划在了解当前短缺问题的情况下进行处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    我不知道此部件有任何问题,也无法找到任何有关过去客户问题的文档,因此这也是一个好兆头。 让我与我的团队了解供应前景。  

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这是个好消息,期待更多信息。

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    此设备的所有版本看起来都在积压,但 TPS7A8400ARGRT 的版本最少。

    您是否有销售代表可以在这里提供帮助? 如果您现在(或不久)要下订单,那么您至少会排队等候,而不是等待多余的供应。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick,由于电压低,它必须是 TPS7A8401,为了加快产品的原型设计,我们讨论了大约164件,您是否能够陈述预计的交付情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 考虑到当前情况,估计这方面的提前期并不容易,因为如此多的设备处于次序状态,因此很难知道何时会为每台设备获取芯片。 遗憾的是,最好的选择是监控 TI.com 并不断检查库存。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以 TPS7A8401是一个选项, 您是否能够通过更好的可用性来获取 TI 的其他产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    我正在给你发送一个 PM,所以我要结束这个线程。

    谢谢,

    尼克