This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:PSpice 模型不工作

Guru**** 2811775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079636/tps7a25-pspice-model-not-working

部件号:TPS7A25

您好,Team,

PSpice 模拟仅适用于 Vout = 1.24V。 只要我向 FB 引脚添加一个分压器,就不起作用(=无输出电压)。

感谢你的帮助!

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    问题在于您的反馈电阻值。 在 PSPICE 中,M 代表 milli-因此您需要将值更改为 Meg 或 meg 以表示 MΩ。 这样做将使模型正常工作。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克好,对我感到羞耻:-)

    非常感谢。

    汉斯