This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:能否将输出修正为20V,3A?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750, BQ25792, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079278/usb-pd-chg-evm-01-can-i-fix-the-output-at-20v-3a

部件号:USB-PD-CHG-EVM-01
“线程”中讨论的其它部件: TPS25750BQ25792BQ25731

尊敬的先生/女士:

我需要实施 USB C 型 PD 接收器专用应用程序。

我希望将输出修正为20V @3A。 此 EVM USB-PD-CHG-EVM-01 输出能否固定在20V @3A 的电压下?  

此致,
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KPK:

    请澄清您是否希望 USB-PD-CHG-EVM-01的电压为20 V @ 3 A,或者您是否希望它的电压为20 V @ 3 A?

    对于结合 TPS25750和 BQ25792的沉降,您可以获得 20 V 的最大电压,最大输入电流限制为3.3 A,最大功率为66 W

    对于  TPS25750和 BQ25792的组合, 您可以获得最大电压20 V,最大 OTG 电流调节为3.32 A,最大功率为66.4 W

    请记住,我们建议将 TPS25750与具有45W 或更低功率的 BQ25792 (USB-PD-CHG-EVM-01)配合使用,因为 BQ25792集成了开关 FET。 对于以上功率设计,我们建议将 TPS25750与 BQ25731配合使用。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

      如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    最终应用程序将类似于带有 USB C 型端口的数码相机,用于为4节电池充电。

    我需要吸收20V @ 3A 的输出电压。 我们是否能够在该输出处修复该问题,或者在启动时仍需要配置?

    此致,KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KPK:

    如上所述,TPS25750和 BQ25792组合最多可以吸收66 W 的电流。BQ25792将使用此电源为电池充电和/或为系统负载供电。

    但是,我们建议在功率设计高于45 W 时使用 BQ25731

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

      如果回答了您的问题,请单击“已解决”。