This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:我想了解当前的共享方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2891, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077727/ucc2891-i-want-to-understand-current-sharing-method

部件号:UCC2891
“线程: 测试TINA-TI”中讨论的其它部件

我正在使用 IC UCC2891D 需要当前的共享方法  

如何使用当前的共享技术

请提供详细的设计流程并了解 PMP2214e2e.ti.com/.../PM2214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PM2214使用两个 UCC2891转换器之间通用的电压反馈信号。 通过峰值电流模式控制,每个转换器都充当由两个转换器共享的次级单点电压反馈控制的电流源。 两个转换器之间的电流不平衡主要是由于电流感应(加上斜率补偿)之间的差异。 当电流感应信号极小且斜坡补偿处于主导地位时,低负载下的误差可能会更加明显,这使得转换器的行为更像电压模式控制而不是电流模式控制。 PM2214负载共享如下图所示高亮显示,可在 2013年第1季度模拟应用学报中找到更多详细信息。

    从上图中可以看出,满载时每个相位的最坏情况最大值为35A 或最大负载的~58%。 这是接近但并非完美的负载共享,因此需要一些过度设计来适应满载时的额外每相负载。 更准确的负载共享解决方案需要 德州仪器(TI)的负载共享控制器 IC。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢您的快速回复。

    根据您的回答,我了解到在本模块中,电流共享只能通过单个输出电压感应点完成。

    我已经附加了本应用程序中使用的变压器数据表。 请您与我们分享变压器设计的详细信息。   

    我是否应该为这一应用设计变压器。 i foe2e.ti.com/.../8055.PMP2214-Forward-Inductor.pdfundtransformere2e.ti.com/.../5875.PMP2214-Forward-Transformer.pdf 的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thadisetti,

    该设计已使用了15年多,遗憾的是,PMP2214参考设计数据库中没有包括变压器/电感器数据表。 我认为这些是/是 标准目录部件,这些部件在 Pulse Electronics 随时可用 ,但可能在同一时间已停产。 PA296NL 是变压器,PA297NL 是电感器。 即使我们从 Pulse 获得了这些数据表,这些信息主要是机械测试和顶级电气测试。 数据表通常不包括设计详细信息,如转弯数,间隙,MAG 材料等。我认为最好直接联系 Pulse,看看他们是否仍能支持这些组件,或者是否有不同部件号下的较新版本? 以下 是与 您所要问的内容相关的另一个 E2E 线程。

    此致,

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    再次感谢您的快速回复。

    很抱歉,我在这里住了几天,所以 我无法回复你。

    正如您所说的,我们有脉冲电子产品,这些部件已停产。

    尝试获取设计信息,但无法获取。

    在提及的 E2E 线程中,我看到了两个模拟文件,请与我分享这些模拟文件。  

    SLUM154.TSC (834 KB)- TINA-TI 参考设计

    SLUM292.TSC (183KB)- TINA-TI 参考设计。

    我想了解主动式锁模正向转换器如何在无损耗的情况下工作,以及变压器如何在无重置绕组的情况下在主动式锁模中复位。 如何使用这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thadisetti,

    这些模拟文件位于 此处的 UCC2891产品文件夹中。 SLU#不能在 TI.com 上直接搜索,因为它们是 zip 文件。 您将在"设计工具和仿真"下的文件夹中看到您请求的两个 sim 文件和其他几个文件

    此致,

    史蒂夫·M