This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2575305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28782, UCC24612, UCC28781, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078374/ucc28740-searching-ti-solution

部件号:UCC28740
“线程”中讨论的其它部件: UCC28782UCC24612UCC28781UCC28742

你好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户正在寻找高密度60W IC 解决方案!

规格:

VIN 90V~264V

VO 12V 5A

1.请帮助建议 TI 解决方案,谢谢

2. UCC28740是一个好的解决方案吗? 我已经开 过 WEBENCH, 但效率只有78%

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/32?VinMin=90&VinMax=265&O1V=12&O1I=5&base_pn=UCC28740&AppType=AC&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel&lang_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Flyback&flavor=None&VoltageOption=None

我还知道 UCC28782,除了这一点,还有什么建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队

    更新 了!  

    e2e.ti.com/.../2146.WBDesign32.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队

    我是否知道我们在这个项目中有一个好的解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的效率规格是什么?

    您所做的设计是用于标准输出整流器。  您可以使用同步整流器 FET 将效率提高3到5 W。 这将使效率提高 5到8%。  您可以将 UCC24612 SR 驱动程序与 UCC28740配合使用来完成此操作。  这将使效率提高到81%到85%。

    如果他们需要比 UCC28740和 UCC24612更高的效率,则使用零电压切换可以达到 UCC28782或 UCC28781。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克  

    谢谢你

    我能知道 UCC28740 和 UCC28742之间的推论吗?

    哪一项是我们的主要建议部分? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC28740具有内部 JFET 启动电路,其中 UCC28742需要涓流充电电阻器来启动。

    两台设备都已使用,但 UCC28742的价格更低,因为它没有内部 JFET 启动电路。


    此致,