This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:器件在&'Later-Off&#39模式下不能保持关闭

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079715/tps26600-02evm-device-doesn-t-stay-off-in-latch-off-mode

部件号:TPS26600-02EVM
“Thread: TestTPS2662”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们正在使用 TPS26600-02EVM,并使用 J4 (引脚1-2短路)将器件设置为“闭锁”模式,J5设置为7-8位置。

我们使用12V / 300mA ,当切换负载时,设备会正确断开连接,但不会保持锁定状态。

请您提出建议吗?

此致,

NIR。