This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:SOH 配置!

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077936/bq78350-r2-device-fw-soh-caculation

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“Thread:TestBQ78350 (线程:测试,BQ78350)”中讨论的其它部件

你(们)好  

我们在这里对 bq78350中报告的 SOH 进行了一些测试,如下所示。

设计容量270瓦时, 初始 FCC=344瓦时

温度(℃)

放电(W)

FCC (Wh)

循环编号

SOH (%)

15.

3500

335.

1.

100

327

2.

100

318.

3.

97

327

4.

100

1750

328.

5.

100

329.

6.

100

329.

7.

100

10.

3500

320

8.

98

311.

9.

95

303.

10.

92.

311.

11.

95

1750

318.

12.

97

319.

13.

97

5.

3500

310.

14.

95

301.

15.

92.

293.

16.

89

1750

301.

17.

92.

309.

18.

94.

309.

19.

94.

想知道为什么 SOH 没有像技术手册中的描述那样概括

17.44 0x4F 状态健康(SOH)
此命令返回电池的运行状况(SOH)信息。 计算 StateOfHealth()
以 FullChargeCapacity ()/设计容量的百分比表示。

可以帮助我们了解(我们的客户要求) bq78350中 SOH 凝血的详细信息,在不同的放电率和温度下进行频谱分析,

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    数据闪存设置中,您的设计容量设置为什么值? SOH 是在每次学习到的完全充电容量更新后计算得出的,计算方法是所学的完全充电容量除以设计容量。 如果 FCC 的学习因某种原因不准确,则 FCC 将像您所看到的那样在每个周期中跳转。 根据我根据您的数据计算得出的结果,您的设计容量似乎设置为328 Wh?

    您能否共享数据闪存设置(.gg.csv 文件)以及一个放电循环的日志文件?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt:

    请帮助检查以下最终客户的反馈。

    请检查附件(.g.csv)文件我们以前将设计容量设置为328Wh,但以后作为附件.gg 文件更改为270Wh,  

    但是,它无法确定为什么这一更改不生效,它可以帮助检查.gg 文件以了解设置中的错误吗?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../A20220104.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    通常需要重置命令才能使此类参数更改生效。 他们是否发送了重置命令或重启设备电源?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt:

    最终客户提供以下信息:

    我们将设计容量从328Wh 设置为270Wh 已有很长一段时间,bq78350也已关闭并多次通电。

    但是,计算出的 SOH 似乎仍然使用328Wh 而不是270Wh,请帮助您了解为什么会发生这种情况?

    请尝试向我们提供一些解释。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯塔瑟姆,

    这很奇怪。 是否可以要求他们保存此设备的数据闪存设置(单击“读取全部”,然后保存.gg.csv 文件)? 似乎设计容量未成功更改,或者其他一些参数未按预期设置。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt:

    好的,我会在12小时后提供给你。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 您好:

    来自最终客户的好消息。

    在查看 gg.csv 文件后,我们发现设计容量(单位 Wh)设置为270Wh。

    但通信设计容量(uint mAh)没有改变,仍然使用650mAh (328Wh)。

    650 mAh 更改为535 mAh 后,这种情况变得正常。

    非常感谢您的支持。

    燃油测量

    设计

    设计容量 mAh

    650

    毫安时

    燃油测量

    设计

    CWH 的设计能力

    270

    CWH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    我很高兴听到这个问题已经解决。 我将继续并结束这条线程。

    此致,

    马特