This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:手动将首次 SOC 值设置为双同步值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079220/bq78350-r2-device-fw-manual-set-first-time-soc-value-to-disired-value

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350

您好,

如果我从一个新的电路板和电池单元开始 ,我可以手动设定 SOC 值 以告知充电状态吗?
在对 BQ78350进行编程/重新编程期间,我大多数时候都知道 SOC,但我不想这样做
电池电量为210Ah,学习周期长。

此致
雷诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伦斯,

    遗憾的是,无法手动设定充电状态。 ChemID 用于在使用电池电压重置后确定 SOC。  

    210Ah 蓄电池的多节电池是否平行? 如果是这样,您可以用较少的细胞完成 ChemID 的学习周期。 ChemID 基于细胞特征。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    如果我处于良好状态,则  无法在启动系统后将其调至特定的内存位置,以使其处于第一个 SOC 级别。 控制器 是否在某处计算和存储 变量以存储此 SOC? 我可以操纵第一次启动。

    此致
    雷诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伦斯,

    您只能读取 SOC,不能写入值。 固件已修复,用户无法操作内存中的变量。

    此致,

    马特