This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:输出对地短路

Guru**** 2515155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1, TPS22965, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079326/tps22965-q1-output-short-to-ground

部件号:TPS22965-Q1
“线程:测试”, “TPS22965”, “TPS22992”中讨论的其它部件

您好,专家,

我们的客户 在其项目中使用 TPS22965-Q1。 输入电压为3.3V,最大电流为15A。  TPS22965的输出电流通常 小于6A,这是由负载要求决定的。 现在他们想进行简短测试。  TPS22965-Q1的输出直接对地短路。 他们想知道

  1. 如果 TPS22965-Q1具有短路保护或过电流保护。  
  2. 在短测试中 ,TPS22965-Q1是否会被分解?

感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子,

    TPS22965-Q1没有集成电流限制或短路保护。 您可以在此处找到所有具有短路保护的负载开关列表:

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#p404=Short%20circuit%20protection

    该设备是否必须通过汽车认证? TPS22992将在这种情况下工作。

    此致,
    蒂莫西·洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    他们只是在进行对地短路测试。 无需更改设备。  

    请您告知以下情况会发生什么? 谢谢!

    [引用 userid="496843" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1079326/tps22965-q1-output - short-o--to-ground ]]在简短测试下 ,TPS22965-Q1是否会被分解?

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子,

    由于设备没有保护措施,可能会损坏设备。 在热短路期间,您会将整个电压供应下降到 FET 的较小接通电阻上,从而导致功率消耗水平较高。