This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:是否有任何 PSpice 模拟模型或电路(.cir)文件可用于 BQ25713B

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25713, BQ25720, BQ25723, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078910/bq25713b-is-there-any-pspice-simulation-model-or-circuit-cir-file-available-for-bq25713b

部件号:BQ25713B
“线程”中讨论的其他部件: BQ25713BQ25720BQ25723BQ24190

TI 支持团队您好,

根据我们的技术要求,为 IC BQ25713B 充电是合适的,因此我想模拟这种情况。 因此,需要使用电路(.cir)文件的 PSpice 模拟模型来模拟相同的文件。

请提供模拟模型。

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在美国度假。 请在星期二查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您对我的问题的答复,请告诉我 PSpice 模型是否适用于 BQ25713或 BQ25720。
    让我从充电 IC 中清除我所需的技术指标,用于设计具有非标准适配器输入电压5V/12V 的电源组,并应提供12V @1.5A/2A 输出。 充电电流为4A 至5A 时,电池为3.7 V@ 10 Ah 锂离子电池,充电速度快。
    请根据我的应用程序和 PSpice 模拟模型建议我使用任何合适的充电 IC。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们没有 BQ25713的 PSpice 模型。 BQ25713/BQ25723将起作用。 您也可以考虑使用 BQ24190。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但我需要一个具有开关增压模式的充电 IC,该 IC 的输出 为12V@1.5A /2A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 BQ25713或 BQ25720为单节3.7V 锂离子电池充电,并想从充电 IC 获取12V@1./2A 的输出 ,那么它是否工作正常?

    请分享您对此的愿景,以便我可以继续使用此 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,BQ25713具有直通模式(PTM),它将输入直接连接到系统负载。 它应该适用于您的应用。