This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:输出电容对浪涌电流的影响

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079461/tps7a25-effects-of-output-capacitance-on-inrush-current

部件号:TPS7A25

您好,  

我计划在一个应用中使用 TPS7A25,该应用对最初20毫秒的启动期间允许的总电容施加限制,以避免上游浪涌电流限制器跳闸。 如何计算此组件前20毫秒内输入(Vin)所看到的总等效电容?  

我假设 TPS7A25的输入和输出电容都会对浪涌电流产生影响。 以下方法是否准确:  

c_equivality_total = Cin +[(Cout x Vout^2)/Vin^2]

TPS7A25的输出电容使用电容器能量公式从输出电压轨扩展到输入电压轨。 这将为前20毫秒的上游浪涌限制电路提供电容总量。   

我希望得到上述方面的任何支持。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sehaz,

    我认为您所做的工作似乎是合理的,但我不确定其准确性,因为您计算的等效电容假设所有电容在初始接通时同时开始充电, 但是,在输入出现后的~800us 之前,LDO 不会开始为其输出电容器充电。 这将影响有效电容,因为输入电容和输出电容的浪涌电流将在不同的时间点而非同时达到峰值,因此所见峰值浪涌电流将小于假设它们同时充电时的峰值浪涌电流。 此外,一旦输入电流盖充电,它们将有助于补充浪涌电流,从而为输出电流盖充电,从而降低峰值浪涌电流,从而为输出电流盖充电。  

    我认为这可能会被用作最坏的情况。 如果这是令人满意的,那么我认为这是足够合理的。 我以前没有见过这种计算,所以我无法肯定它的准确性或有效性。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,对总有效电容的最坏估计正是我所寻找的。 谢谢 Nick。