This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:GUI 安装问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079202/tps92518evm-878-gui-install-issue

部件号:TPS92518EVM-878
“线程:TPS92518测试”中讨论的其它部件

您好,Expert

我安装的 TPS92518GUI 版本是 TPS92518 520 682 LaunchPad 评估软件安装程序。

当我连接 USB 时:D2一直亮着,D6闪烁着。

但我无法打开此软件:

在软件安装过程中,我无法使用 JET。 建立框架? 我不知道此框架软件包在哪里。

但是  TPS92518 520682 LaunchPad 评估软件安装程序包具有无刷安装,我不知道如何使用此 GUI。

问题:

1.请告诉我如何设置此 EVM?

2.请告诉我下面的 GUI 安装程序在哪里?  ‘s 我的安装步骤仅达到第四步,并且在第四步之后,安装程序会自动输入 unflash 4.5.0的安装

当安装程序完成 unflash 安装时,启动板会显示此完成安装。因此我不知道如何在下图中开始安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一张附图中,我无法看到错误,请重新发送您在高分辨率图片中看到的错误吗? 您收到的第二个错误表明您没有安装 Microsoft .NET,或者它是一个不支持 GUI 的修订版。 您可以使用518安装程序更新您的.NET 版本,也可以  直接从 Microsoft 下载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,谢莉

    感谢您的解释。

    第一个问题屏幕如下:

    我连接的 EVM 使用了 USB, D2始终明亮,D6闪烁。

    请帮助检查为什么启动板没有响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 当 EVM 板未通过 USB 连接到主机时,会发生该错误。 如果已连接 EVM 测试板,但您遇到此错误,请尝试连接到其它 USB 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,谢莉  

    感谢您的帮助,我选择了其它 USB 端口,其它 USB 线路不正常。

    此 GUI 仍无法设置。

    你有其他建议吗? 这对我的客户来说非常紧迫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用其它电缆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也试过,不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 GUI 无法与 EVM 测试板通信时,就会发生该错误。 我唯一的建议是检查您的所有连接。 此外,请确保您正在英语作为主要语言的 Windows 计算机上运行 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会试着找到另一个879EVM,我的 PC 是以英语运行的。谢谢!