“线程:TPS92518, 测试”中讨论的其它部件
您好,Expert
我安装的 TPS92518GUI 版本是 TPS92518 520 682 LaunchPad 评估软件安装程序。
当我连接 USB 时:D2一直亮着,D6闪烁着。
但我无法打开此软件:
在软件安装过程中,我无法使用 JET。 建立框架? 我不知道此框架软件包在哪里。
但是 TPS92518 520682 LaunchPad 评估软件安装程序包具有无刷安装,我不知道如何使用此 GUI。
问题:
1.请告诉我如何设置此 EVM?
2.请告诉我下面的 GUI 安装程序在哪里? ‘s 我的安装步骤仅达到第四步,并且在第四步之后,安装程序会自动输入 unflash 4.5.0的安装
当安装程序完成 unflash 安装时,启动板会显示此完成安装。因此我不知道如何在下图中开始安装。