请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2980 您好,
我们正在使用 基于"BQ298012RUGT"的保护控制电路来应用单芯锂离子电池。
问题是放电没有发生, CHG 和 DSG 针脚都很低。
充电模式期间 CHG 和 DSG 引脚输出过高,充电按预期进行。
请找到随附的原理图快照,并告诉我们此问题的原因。
谢谢
克朗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在使用 基于"BQ298012RUGT"的保护控制电路来应用单芯锂离子电池。
问题是放电没有发生, CHG 和 DSG 针脚都很低。
充电模式期间 CHG 和 DSG 引脚输出过高,充电按预期进行。
请找到随附的原理图快照,并告诉我们此问题的原因。
谢谢
克朗
你好,CK,
连接充电器后,您是否能够放电? 最初连接电池时,设备将处于关闭模式(假设存在 UV 故障)。 VPACK 和 VBAT 需要满足 UV 恢复条件,设备才能进入正常模式。 请参阅 数据表中的第8.4.1.1节:通电重置(POR)和8.4.1.4关机模式,了解您是否满足正常操作的正确条件。
在放电过程中是否启用了充油泵? 它需要满足 VDD > VDRIVER_Shut 条件,否则 FET 可能无法打开。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门