This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:在 UCC1750之前连接 ISOW7843以进行额外隔离

Guru**** 2509645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079197/ucc21750-q1-connect-isow7843-before-the-ucc21750-for-extra-isolation

部件号:UCC21750-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC21750ISOW7843

您好,

我需要 对我的系统有特殊的隔离。 如果我只使用 UCC21750,则组件将无法满足 我所使用的要求。  

我当时在考虑在司机前面添加 ISOW7843,以增加一些额外的隔离。  

我会使用 ISOW7843隔离三个信号。 另一方面,我想问 ISOW7843是否可以为驱动器 UCC21750的主侧提供5V 电源

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅后面的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    是否有任何数字隔离器可以隔离三个信号并具有集成电源转换器为我的 UCC21750提供5V 电源? 还是我必须添加您提到的除 ISOW7843之外的芯片? 我正在搜索一个可以执行此操作的组件。 我只需要隔离我的三个信号和一个电源转换器,就可以为我的驱动器提供5V 电源。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Xabier,  

    我之前的回答不正确,我正在修改。 很抱歉造成任何混淆。  

    更确切地说,ISOW7843Does 具有一个集成的电源转换器,可以为驱动器逻辑提供5V 电源!

    对于辅助驱动器电源,您需要使用第二个直流-直流转换器来提供电源。  

    如欲了解 有关 ISOW7843的更多问题,请询问有关该部分的新问题,以便进入界面论坛?

    我们的团队不支持此部分,因此接口团队最好提出问题。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    感谢您的回复。 我只需要为第一个驱动器电源提供5V 的电源电压。 我已经有了另一种方法来为辅助端提供电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 您应该都已安装 ISOW78系列!

    如果您对登机口司机有任何疑问,请告诉我。  

    最佳

    迪米特里