This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:用于 PoE 应用的 SEPIC 控制器设计

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51581, LM5157, LM5158, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079003/lm51581-sepic-controller-design-for-poe-application

部件号:LM51581
线程中讨论的其他部件: LM5157LM5158ABSLM5155

您好,

我想使用 LM51581作为 SEPIC 控制器来获得54vdc 的 PoE 电压。 参数为 V (in)= 20 - 60V 直流;V (out) 54vdc,I (load)= 1.7A。 (第二个应用为3.0A)

我认为第36页提到的手册尚未准备就绪,或者链接错误:德州仪器(TI) LM5158Q1EVM-SEPIC 用户指南? 在哪里可以获得本手册?

——如果输入电压高于45vdc / v(电源)最大值,Excel 计算器“LM5157-58_Excel_Quickstart_Calculator_for Sepic_V1_0.xlsx”将显示红色字段/错误,这可能是因为二极管 D1 (二极管,肖特基,45 V,10 A,AEC-Q101,AEC-Q101)的电压强度 CFP15)?

——我可以使用他们的更多文档来实现原理图吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik 您好,  

    感谢您的留言。 你说的对,手册还没有准备好,感谢你向我们指出这一点。 Excel 计算器适用于多个设备,可能由于设计中的负载电流规格,建议的设备为 LM5157,请在步骤3检查单元格:  



    由于这一原因,Excel 文件建议使用 LM5157,因此设计中的负载电流对于 LM5158太高。 由于 VIN 高于 LM5157的 ABS MAX,您可以使用类似以下电路降下 VIN:  

    您可以考虑的一个示例是 SEPIC 配置中 LM5155的 EVM:
    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu628 

    本设备与 LM5157/58非常相似,但它具有外部 FET,以获得更高的功率。 如果您的第二种设计需要3A 的负载电流,也许您可以考虑直接使用 LM5155构建系统。  

    如果需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,  

    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EM,

    我使用的是 LM51581,因此输入电压为3.2至60V 直流。 我通过使用 Excel 计算了解输入电压的问题。 对于 LM5157,输入电压范围较小,计算器仅使用部件 LM5157。 感谢你的帮助。

    善良的雷加兹

    Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maik 您好,

    我不确定您是否还有其他问题。

    如果你得到了所有必要的信息,那么你最好按“解出”按钮来关闭这个线程。

    此致,

     斯特凡