This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:LCD 参考设计

Guru**** 2645245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3914, MM5452, MM5453, MM5483, CD4054B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078579/lm3914-lcd-reference-design

部件号:LM3914
“线程”中讨论的其它部件: MM5452MM5453MM5483CD4054B

大家好,团队

我们的客户正在使用 LM3914n-1 条形/点形 LED 和 LCD 显示驱动器, 并正在请求一个参考设计(或任何文档),其中该设计用于驱动字符 LCD。 我在 E2E 网站上搜索了 TI 参考设计库和任何相关帖子,但没有找到。 我们是否可以为客户提供任何服务?

此外,您还可以建议 使用任何字符 LCD (10x1或16x1或16x2)吗?

希望您能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    LM3914没有参考设计,但数据表中有许多不同应用的原理图,客户应该能够使用这些原理图来设计系统。

    搜索液晶屏驱动程序时,我没有看到太多,但我可以找到的设备有 CD5054B/5055B/5056B,MM5452,MM5453,MM5483。 请查看是否有适合客户申请的产品。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liaqat,

    感谢您的回复。

    您能否共享  CD5054B/5055B/5056B 的链接?  

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我对我的回答中的拼写表示歉意。 我想说 CD4054B/4055B/4056B。 数据表可在以下链接中找到。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4054b.pdf?ts=1645506621086&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCD4054B

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liaqat,

    感谢您的更正。 客户对此设备有后续查询。

    客户希望使用 LM3914驱动液晶显示屏以10格显示进度条。 我知道 TI 不提供实际的 LCD 显示器,但 您能否推荐一个与 LM3914配合使用的特定 LCD 模块(如果您知道)?  客户 正在查看16x1字符 LCD,而不一定是7段数字 LCD。

    此外,客户也不确定将 LM3914与液晶屏配合使用需要什么。 数据表显示了一个连接到输入的电位计,芯片的输出通过盖连接到 LED。 此精确设置是否可以与液晶屏配合使用?  

    感谢你的帮助。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    LM3914设计用于驱动单个 LED,我认为它不适合驱动 LCD 显示屏。 我在搜索中找到的唯一液晶屏驱动程序是我在上一次回复中提到的驱动程序。

    此致,

    聊斋