This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:具有 EVM 的同类 DCS 控制稳压器,支持环路稳定性测试

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866, TPS62866EVM-051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076689/tps62866-comparable-dcs-control-regulator-w-evm-supporting-loop-stability-testing

部件号:TPS62866

我正在设计一个包含 TPS62866的设计,但设计过于密集,无法使用与 VOS 引脚串联的电阻器。

在这种情况下,我会对 EVM 进行测试和调整,但 TPS62866EVM-051没有这样的电阻器。

DCS 控制稳压器是否有另一个 EVM 可用于此用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kevin,

    有多种方法可以解决您的查询,并评估 TPS62866的稳定性。

    您可以在 VOS 引脚和 VOUT 之间串联添加电阻器。 您需要剪切 VOS 波形并使用如下电阻器桥接波形:

    您可以使用的另一种方法是仅通过执行输出阻抗来评估您的直流-直流转换器稳定性。  

    我们最近就这一主题撰写了两篇论文:

    如何测量直流-直流转换器配电网络的阻抗

    输出阻抗降压转换器的回路增益重建

    您还可以在 此处找到有关如何进行阻抗测量的重要信息。

    如果您有任何其他问题或意见,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kevin,

    我n´t 听到你的声音。

    您还有其他问题吗?

    请告诉我。 非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kevin,

    由于不活动,我将关闭此线程。

    如果您有任何意见或问题,请在下面回复。

    非常感谢!

    此致,

    多里安