请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS62866 我正在设计一个包含 TPS62866的设计,但设计过于密集,无法使用与 VOS 引脚串联的电阻器。
在这种情况下,我会对 EVM 进行测试和调整,但 TPS62866EVM-051没有这样的电阻器。
DCS 控制稳压器是否有另一个 EVM 可用于此用途?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计一个包含 TPS62866的设计,但设计过于密集,无法使用与 VOS 引脚串联的电阻器。
在这种情况下,我会对 EVM 进行测试和调整,但 TPS62866EVM-051没有这样的电阻器。
DCS 控制稳压器是否有另一个 EVM 可用于此用途?
大家好,Kevin,
有多种方法可以解决您的查询,并评估 TPS62866的稳定性。
您可以在 VOS 引脚和 VOUT 之间串联添加电阻器。 您需要剪切 VOS 波形并使用如下电阻器桥接波形:
您可以使用的另一种方法是仅通过执行输出阻抗来评估您的直流-直流转换器稳定性。
我们最近就这一主题撰写了两篇论文:
您还可以在 此处找到有关如何进行阻抗测量的重要信息。
如果您有任何其他问题或意见,请告诉我。
非常感谢!
此致,
多里安