请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS54388C-Q1 您好,专家,
我们的客户使用 TPS54388C-Q1。 它们正在测试回路稳定性。 我们的客户对2.5A 和0.5A 输出的设计要求为:fcross110kHz,增益幅度>12 dB,相位幅度>45度。
输入电压为5V,输出电压为1V。 切换频率设置为2MHz。 在 FB 上没有平行的 CC CAP。 请回答以下问题:
- 请为该设计提供一组补偿参数?
- TPS54388C 在轻负载情况下会降低频率还是不会降低频率? 它如何应对轻负载?
- 对于同一电路,2.5A 负载电流下的波德图是否与0.5A 相同? 你有0.5A 的波德图吗?
- 菲克罗斯是10万,这是合理的还是合理的?
非常感谢您的帮助!
巴西,
电子郑