This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54388C-Q1:环路稳定性

Guru**** 1384010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54388C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079443/tps54388c-q1-loop-stability

部件号:TPS54388C-Q1

您好,专家,

我们的客户使用 TPS54388C-Q1。 它们正在测试回路稳定性。  我们的客户对2.5A 和0.5A 输出的设计要求为:fcross110kHz,增益幅度>12 dB,相位幅度>45度。  
输入电压为5V,输出电压为1V。 切换频率设置为2MHz。 在 FB 上没有平行的 CC CAP。 请回答以下问题:

  1. 请为该设计提供一组补偿参数?  
  2. TPS54388C 在轻负载情况下会降低频率还是不会降低频率? 它如何应对轻负载?
  3. 对于同一电路,2.5A 负载电流下的波德图是否与0.5A 相同? 你有0.5A 的波德图吗?
  4. 菲克罗斯是10万,这是合理的还是合理的?  

非常感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    添加输出电压为1V 的原理图。 1.8V 输出也是类似的。 请帮助您指出设计不当的地方。 非常感谢!

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    我在这里结束了讨论,因为讨论正在脱机。

    此致,

    塔维