This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:无法在多维数据集 IDE 上读取"设备编号"

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079532/bq76952evm-fail-to-read-device-number-on-cube-ide

部件号:BQ76952EVM

我已通过 I2C 连接了我的 NUCLEO-G070RB 板和 BQ76952EVM

我还成功读取了电池电压,TS1,堆栈电压。 我写了一个函数来读取 bq 的设备号,如下所示,该函数将设备号返回到“uint16_t deviceName”

我总是为返回的变量获取0

我理解子命令 的原则

首先,我需要写入0x3E 和0x3F 寄存器

-下一次读取上面2个寄存器的值->如果返回0xFF 则失败(继续写入)

—从0x40寄存器读取以获取值

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修正了它,只是忘记了参数的“&”运算符,应该是“&deviceNumberLowerByte