请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76952EVM 我已通过 I2C 连接了我的 NUCLEO-G070RB 板和 BQ76952EVM
我还成功读取了电池电压,TS1,堆栈电压。 我写了一个函数来读取 bq 的设备号,如下所示,该函数将设备号返回到“uint16_t deviceName”
我总是为返回的变量获取0
我理解子命令 的原则:
首先,我需要写入0x3E 和0x3F 寄存器
-下一次读取上面2个寄存器的值->如果返回0xFF 则失败(继续写入)
—从0x40寄存器读取以获取值
有什么建议?