This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:MR/PFI/PFO 引脚的未使用引脚设置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3705, TPS3823, TPS3851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079270/tps3705-the-not-used-pin-setup-for-mr-pfi-pfo-pin

部件号:TPS3705
“线程”中讨论的其它部件: TPS3823TPS3851

你好,团队

如果不使用 PFI 和 PFPO 针脚,您能检查我的问题吗?

Pin 先生

1.不使用时保持打开状态是否安全? (我检查了方框图,我认为这不会是问题,因为它是通过14k 欧姆电阻器内部拉至 VDD 的,只是确认)

2.不使用该针脚时,建议使用什么设置? 它是开放还是高?

私人融资基础设施/私人融资基础设施

通过电阻器向下拉 PFI,而 PFD 未被用于禁用电源故障功能, 此 设置 是否正常? 如果要禁用 PF 功能,是否有任何建议?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    1.是的,可以接受。

    这不应该是一个问题,但《私人融资基础设施条例》将坚持这一点。 如果您不希望 PFO 断言,请将其连接到 VDD。

    TPS3705是一个旧设备。 如果您未使用 PFI/PFO/Mr.,则您拥有 VDD/GD/Reset/RESETTB+ WDI/WDO

    您需要哪些功能? 我们的 TPS3823等器件 具有集成的 WDO/WDI。 或 TPS3851,IQ 更低,功能更强。