This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:LMR36006CRNXR 散热问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079154/lmr36006-lmr36006crnxr-thermal-issue

部件号:LMR36006

TI 专家您好,

祝你度过美好的一天!   

有一个新项目使用 了24V 至5V 电路的 LMR36006CRNXR。 但温度高达80℃,无负载。 我想知道这种现象是否正确?

感谢你的帮助。

以下电路:

红外照片如下:

摆动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sway,

    您能否共享布局并拥有被测设备的图片,我需要检查布局和连接。

    另请尝试使用 LMR36006 EVM 检查散热效果是否相同。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    感谢您的快速回复。

    不幸的是,我没有 EVM。 这是我的布局连接,请检查。

    PCB 顶部至 Botton 为1oz/2oz/2oz/1oz,您可以看到符号 Z1~Z4。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sway,

    请通过电感器和 Vin GND 跟踪进行更多操作,这将有助于提高散热性能,  

    再次确认,请检查电感器电流,确认没有加载,  

    请尝试此布局是否在0.6A 满负荷下运行。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    1.我已经删除了要加载的跟踪。 因此,肯定不会有负载。

    2.我稍后会尝试0.6A 满载。

    3.请向我提供 有关 EVM 上 LMR36006的一些散热数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sway,

    要回答 NO3,它可以在工作台上进行模拟,请输入您的状况并获取系统报告。 计算 TJ。估算实例 PCB 的一些缓冲区。

    同时,请检查数据表 EVM 布局以了解您的参考。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    您是否介意告诉我 LMR36006AQRNXRQ1 和 LMR36006CRNXR 之间的区别是什么(切换频率除外)?

    在模拟中,您提出 了为什么 LMR36006CRNXR 和 LMR36006AQRNXRQ1 的性能与温度(Tj)和效率有很大不同?

    感谢 lote2e.ti.com/.../LMR36006CRNXR_5F00_design.pdfe2e.ti.com/.../LMR36006AQRNXRQ1_5F00_design.pdf

    摆动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是合理的,因为频率不同。 400k 和2M 的效率 和功率切换损耗将有所不同。

    埃琳娜