This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:Ilim 针脚电压额定值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079243/tps25982-ilim-pin-voltage-rating

部件号:TPS25982

您好,专家,

您能帮您了解 Ilim 销的额定电压是多少? 由于我可以从 EC 表中找到此信息。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    客户是否对 Ilim 针脚施加电压? 我们无法在该引脚上施加外部电压。 Ilim 针脚电压内部受限 。它们是该针脚的内部电流源,当乘以 RILIM 决定该针脚的电压。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    否,客户只需了解这些引脚(Ilim 引脚,Imon 引脚,IIMER 引脚和 DVDT 引脚)上的电压多少取决于其原理图。请勿对这些引脚施加外部电压。

    请为我提供这些信息? 如果电压不可用,我如何说服客户这样做?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    1.维里米=IOUT*GIMON*RIIM

    二,VIMON=IOUT*GIMON*Rimon

    3.VITIMER=1.53V

    4.启动期间,DVDT 可达到 VIN+4=16V。 启动后,它将等于 VOUT。

    此致

    库纳尔·戈尔