This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何在 EV2400旁边执行批量程序?

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077388/bq28z610-how-to-i-mass-program-beside-the-ev2400

部件号:BQ28Z610
“线程:EV2400”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户正在寻找一种不同的解决方案来批量编程 大量的 BQ28Z610DRZT。

客户有150k 台设备,希望知道是否有另一种方法对多台设备进行编程 ,而不是一次对一台设备进行编程,因为 Ev2400需要5分钟的一个时间。

感谢你的帮助。

此致,
马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    第三方程序员可用于并行编程。 EV2400用于评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的回复。

    您能否为我们提供 并行编程的第三方程序员示例?

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    Shirish 很可能是指 Aardvark 或其他 USB 到 I2C/SMBus 通信工具。 从技术上讲,这些产品也不是为生产水平而设计的。

    我们已经创建了闪存流文件格式,可以使用 SLUA801轻松地解析和编程到仪表中。 这样,客户就可以非常迅速地使用他们想要的任何主机进行编程。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    我们不跟踪第三方程序员,也不能提供任何示例或建议。 以下是第三方使其产品与 TI 量规工具 https://www.ti.com/tool/MKST-3P-ALT-EV2300兼容的示例